This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4121:应用-具有负输出的电压基准

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772868/lm4121-application---voltage-reference-with-negative-output

器件型号:LM4121

我希望使用 LM4121-1.25作为具有负 (-1.25Vdc)输出的电压基准(请参阅 下面 LM4121数据表中的图35)。  但是 、引脚"V_IN"和"GND"之间的最小工作电压为1.5Vdc。  我在这里错过了什么?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    1.5V 用于 LM4121必须支持拉电流的典型配置。 任何高于1.25V 的电压基本上都是压降。 在所附的原理图中、流入-1.25V 引脚的电流来自-5V 电源轨、因此不存在 LM4121的压降电压。 这是因为 LM4121不是串联的、而是分流器配置。

    有关更多详细信息、请参阅 ti.com/vrefebook 第1章第3节

    -Marcoo