This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451-Q1:汽车比较器的 DESAT 保护与传播时间间的关系

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771384/iso5451-q1-desat-protection-vs-propagation-time-of-automotive-comparators

器件型号:ISO5451-Q1

团队、

我们有关于 DESAT 保护的问题。 如果有理由将 DESAT 基准电压从+9V 更改为9V、则可以使用齐纳二极管轻松实现。 但是、如果我们想将基准电压更改为更高(例如10V)、则需要比较器。 所有电源大于24V 的汽车比较器的传播时间大于500ns。 还有其他处理方式吗?

感谢你的帮助。
TI 客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用以 VCC2为基准的分压器、如所附的电路原理图所示、以增加基准电压。

    如果您有其他问题或疑虑、请告知我们。

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解连接到 VCC 的电阻器(未标记的电阻器)的用途。 是不是错?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我为这种混乱感到抱歉;未标记的电阻器不是错误。 该电阻器现在与 CDESAT 一起使用、以控制此配置中 DESAT 保护的消隐时间。

    此致、
    Audrey