请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO5451-Q1 团队、
我们有关于 DESAT 保护的问题。 如果有理由将 DESAT 基准电压从+9V 更改为9V、则可以使用齐纳二极管轻松实现。 但是、如果我们想将基准电压更改为更高(例如10V)、则需要比较器。 所有电源大于24V 的汽车比较器的传播时间大于500ns。 还有其他处理方式吗?
感谢你的帮助。
TI 客户
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
我们有关于 DESAT 保护的问题。 如果有理由将 DESAT 基准电压从+9V 更改为9V、则可以使用齐纳二极管轻松实现。 但是、如果我们想将基准电压更改为更高(例如10V)、则需要比较器。 所有电源大于24V 的汽车比较器的传播时间大于500ns。 还有其他处理方式吗?
感谢你的帮助。
TI 客户