Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25
我对 TPS7A25固定输出版本上的内部反馈电阻有一个简短的问题。
- 对于5V 输出、电阻值、额定功率和容差是多少。

此致、
Nick Haneline
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nick、
在反馈网络位于芯片内部的 TI 器件上、无需进行 Monte Carlo 仿真。 我们在数据表中列出了不同直流条件下的总精度信息-请参阅下面的快照。 对于该器件、输出电压最大为+/- 1%、此容差为量产数据、因此实际性能通常更好。 内部电阻器的任何容差(例如20%)都可能是初始容差、与许多/大多数 LDO 现在已修整相比、绝对不是最终容差。 您不会购买并接收 TI 提供的容差接近20%的 LDO、它将达到1%或更高。

谢谢、
斯蒂芬