This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:内部反馈电阻器容差

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168809/tps7a25-internal-feedback-resistor-tolerances

器件型号:TPS7A25

我对 TPS7A25固定输出版本上的内部反馈电阻有一个简短的问题。  

  • 对于5V 输出、电阻值、额定功率和容差是多少。

此致、  

Nick Haneline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    Edgar 会及时与您联系、感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    感谢您与我们联系。  

    我仍在等待我们设计团队的响应、但是内部 R1和 R2往往具有+-20%的容差。  

    您能否与我们分享此信息的用例? 谢谢你

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:  

    感谢您对内部电阻器容差的澄清。 对于用例、我将在  该器件的设定点进行 Monte Carlo 仿真、以用作另一个 LDO 的5V 偏置电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    在反馈网络位于芯片内部的 TI 器件上、无需进行 Monte Carlo 仿真。  我们在数据表中列出了不同直流条件下的总精度信息-请参阅下面的快照。  对于该器件、输出电压最大为+/- 1%、此容差为量产数据、因此实际性能通常更好。  内部电阻器的任何容差(例如20%)都可能是初始容差、与许多/大多数 LDO 现在已修整相比、绝对不是最终容差。  您不会购买并接收 TI 提供的容差接近20%的 LDO、它将达到1%或更高。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我知道20%可能不对、因此我使用了1%。 我之所以要求公差值、主要是为了确保我的仿真尽可能准确。 无论如何、感谢您的及时响应。 我对此表示赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!  

    除了 Stephen 的回答之外。

    设计团队进行了响应、底部电阻器为12Mohm、允许的最大电流应为5uA。 除此之外的任何事情都将损坏内部。  

    我也会用公差来纠正自己、他们没有提供数字、但这应该更严格、正如 Stephen 所解释的、20%应该是初始值、而不是最终值。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 感谢澄清和电阻值。