This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:为什么相环测试不会在0之间?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771381/tps53667-why-phase-loop-test-would-not-across-0

器件型号:TPS53667

各位专家:

根据数据表、我发现相位线不在0之间、因此无法获得增益裕度。 您能否说出 DCAP3控制拓扑具有此类特征的原因? 非常感谢!

文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenhao、

    您能否提供有关您在波特图中所看到内容的更多详细信息? 在哪里以及为什么您希望看到0°相位交叉?

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmen:

    我在 TPS53667数据表第107页看到了它。 客户希望知道增益裕度、但如果没有相位交叉0、则很难知道。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmen:

    我在 TPS53667数据表第107页看到了它。 客户希望知道增益裕度、但如果没有相位交叉0、则很难知道。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenhao、

    对于增益裕度、您实际上需要查找相位何时超过180°点而不是0°点(请参阅 SLUP386中的下面内容)。

      

    对于 TPS53667数据表中提到的波特图、只需说相位在图的上限1MHz 之前未达到该点。 此时、当 TPS53667环路带宽仅为100kHz 时、增益裕度将完全取决于输出电容和电路板布局。  

    多相设计通常处理高电流瞬变、这需要大量输出电容才能将 VOUT 保持在设计目标内、667也不例外。 该高 COUT 值会在高频下保持增益裕量点、这通常不是电源的问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmen:

    据说 DCAP 以及 DCAP2的环路测量没有意义、因为它没有环路。 另一方面、DCAP3是直接电容控制的一部分、为什么它可以有环路呢? 由于 DCAP3还利用了从电感器中提取的信息、因此它看起来与平均电流模式控制类似。 感谢您的回复。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenhao、

    D-CAP、D-CAP2和 D-CAP3在基本级别上都是相同的调制器、但随着多年来技术的改进而不断改进。 可以为全部3个任务绘制波特图、结果是有意义的。 但是、与电压或电流模式转换器不同、在设置测试时必须更加小心以获得良好的结果。 我喜欢上面的应用手册提供了有关使用 D-CAP 稳压 器获取波特图的信息、这也是 Power House 博客文章的内容。

    D-CAP+的核心与 D-CAP 相同、但它针对多相应用进行了优化。 由于所有相电流都需要平衡、因此每个相位都有专用的电流环路、可为调制器提供电流信息、而不是像直接 D-CAP 中那样使用注入或仿真信号。 使用这种方法、可以采用与任何其他稳压器相同的方式绘制波特图、尽管我提到的应用手册和博客文章仍然提供了大量有用的信息、可以帮助您更好地获得结果。

    谢谢、

    Carmen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carmen:

    非常感谢您的回复。 我将与我的客户分享并进行更多讨论。

    -文豪