各位专家:
根据数据表、我发现相位线不在0之间、因此无法获得增益裕度。 您能否说出 DCAP3控制拓扑具有此类特征的原因? 非常感谢!
文豪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Wenhao、
对于增益裕度、您实际上需要查找相位何时超过180°点而不是0°点(请参阅 SLUP386中的下面内容)。
对于 TPS53667数据表中提到的波特图、只需说相位在图的上限1MHz 之前未达到该点。 此时、当 TPS53667环路带宽仅为100kHz 时、增益裕度将完全取决于输出电容和电路板布局。
多相设计通常处理高电流瞬变、这需要大量输出电容才能将 VOUT 保持在设计目标内、667也不例外。 该高 COUT 值会在高频下保持增益裕量点、这通常不是电源的问题。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
谢谢、
Carmen
嗨、Wenhao、
D-CAP、D-CAP2和 D-CAP3在基本级别上都是相同的调制器、但随着多年来技术的改进而不断改进。 可以为全部3个任务绘制波特图、结果是有意义的。 但是、与电压或电流模式转换器不同、在设置测试时必须更加小心以获得良好的结果。 我喜欢上面的应用手册提供了有关使用 D-CAP 稳压 器获取波特图的信息、这也是 Power House 博客文章的内容。
D-CAP+的核心与 D-CAP 相同、但它针对多相应用进行了优化。 由于所有相电流都需要平衡、因此每个相位都有专用的电流环路、可为调制器提供电流信息、而不是像直接 D-CAP 中那样使用注入或仿真信号。 使用这种方法、可以采用与任何其他稳压器相同的方式绘制波特图、尽管我提到的应用手册和博客文章仍然提供了大量有用的信息、可以帮助您更好地获得结果。
谢谢、
Carmen