This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093:额定电流

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61093, TPS61372, TPS81256, TPS61085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769174/tps61093-current-rating

器件型号:TPS61093
主题中讨论的其他器件:TPS61089TPS61372TPS81256TPS61085

我正在寻找具有以下要求的直流/直流稳压器:-

VOUT =+12V、Vin =+5V Iout = 0.5A Aprox。

我正在寻找最小的 PCB 面积!

TI 的一位员工推荐 了 TPS61093 ! 但是,在查看 数据表时,它指出:-


"当输出电流超过过载限制时,IC 的隔离开关会打开,以断开输出与输入的连接",其中过载限制(IOL)= 300mA 典型值? 我需要500mA 的最小电流?  

如果 TPS61093 不符合此最低要求-您是否可以建议使用其他器件?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shmuel、
    TPS61093无法支持0.5A 输出电流。 我建议使用完全集成的 TPS61089器件。 因此可以减小解决方案尺寸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的李嘉柏:

    感谢您的回复!

    您是否有任何具有较小 PCB 空间的其他解决方案-我不需要 IOUT = 2A、我们的要求是 Iout≥0.5A!

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shmuel、
    如果 BGA 是可接受的、则 TPS61372会更小。 其他解决方案需要一个外部二极管、这将增大解决方案的尺寸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的李嘉柏:

    这两个芯片的间距对我们来说有点太小了。 我们最近的设计采用间距为0.4mm 的 IC、PCB 制造和阻焊层存在很多问题! 我希望解决方案的外部组件可能更少、您建议什么? 我想我们不能低于0.5mm 的间距! 集成到 IC 中的电感器也没有这样的东西-通常是电感器占据了整个房间吗?

    再次感谢

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是在回复 Jasper 的、因为 Jasper 已经用完了。 我找到了一个器件(TPS81256)、它在 MicroSiP 封装中集成了电感器、但它似乎不支持10V 输出电压。
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shmuel:
    集成电感后:很抱歉、集成电感的模块不适合 Eric 提到的12V/500mA 输出。
    集成二极管:TPS61372 (采用 BGA 封装);TPS61089小尺寸解决方案。
    外部二极管:TPS61085 (采用 VSSOP 封装、易于焊接掩模)。 其他...
    如果您可以接受 VQFN 封装、我认为 TPS61089可满足您的小尺寸需求。