请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61093 主题中讨论的其他器件:TPS61089、 TPS61372、 TPS81256、 TPS61085
我正在寻找具有以下要求的直流/直流稳压器:-
VOUT =+12V、Vin =+5V Iout = 0.5A Aprox。
我正在寻找最小的 PCB 面积!
TI 的一位员工推荐 了 TPS61093 ! 但是,在查看 数据表时,它指出:-
"当输出电流超过过载限制时,IC 的隔离开关会打开,以断开输出与输入的连接",其中过载限制(IOL)= 300mA 典型值? 我需要500mA 的最小电流?
如果 TPS61093 不符合此最低要求-您是否可以建议使用其他器件?
谢谢你