This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:PMOS 线路扫描电路中齐纳二极管的用途是什么?

Guru**** 2510135 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5947, TLC5957

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771096/tlc5947-what-is-the-purpose-of-the-zener-diode-in-pmos-line-scan-circuit

器件型号:TLC5947
主题中讨论的其他器件: TLC5957

您好!

 我想通过 TLC5947设计一个采用3.3V 电压的15x15 LED 矩阵。

我的问题是齐纳二极管的用途是什么(在 TIDA-01615参考设计和 TLC5957数据表中)?

以及如何确定不同 VLED 中的规格? 在本例中为3.3V。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考设计手册的第2.3.2节规定:

    […] 产生鬼影的另一个原因是、由于线路的寄生电容、线路电压不会快速放电。 因此、添加了一个齐纳二极管、以便在线路 MOSFET 关断时对每条线路进行放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但如何决定齐纳二极管的功率和电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、冬季、

    很难给出特定的值、因为不同的 LED 面板可能具有不同的参数。

    如果齐纳电压设置得太高、则不会消除上侧重影;如果齐纳电压设置得太低、则 LED 将保持过高的反向电压、这可能会缩短 LED 的使用寿命。

    我建议将电压设置为0.6*VLED,LED 电压大约为4V~5V,LED VF 大约为2~3V。

    此致、

    肖恩。