请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5947 主题中讨论的其他器件: TLC5957
您好!
我想通过 TLC5947设计一个采用3.3V 电压的15x15 LED 矩阵。
我的问题是齐纳二极管的用途是什么(在 TIDA-01615参考设计和 TLC5957数据表中)?
以及如何确定不同 VLED 中的规格? 在本例中为3.3V。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.