This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8342:SCL-S 引脚连接

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM8342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772236/lm8342-scl-s-pin-connection

器件型号:LM8342

尊敬的先生:

我有关于 LM8342 SCL-S 引脚连接的问题。

Dataseet 指出、SCL-S 引脚用于电路内 PCB 测试、而图27和图28中为15k Ω 上拉电阻。

但我们可以使用 I2C (SCL 和 SDA)设置 VCOM、而不使用 SCL-S  

当不使用 SCL-S 时、应如何设置 SCL-S 连接?

可以打开还是 应该是上拉寄存器?

此致;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于19年2月18日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果应用中不需要 SCL-S、则可以将此引脚连接到 GND。 不需要电阻器。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢你的答复。

    我读取 WPN 函数、然后我了解。

    当 WPN=L 时,SCL-S 线对 SCL 开放。

    SCL-S 可以连接 GND 或 VDD。  

    但当 WPN=H 时、我必须使用 SCL-S 而不是 SCL。

    此致;