请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM8342 尊敬的先生:
我有关于 LM8342 SCL-S 引脚连接的问题。
Dataseet 指出、SCL-S 引脚用于电路内 PCB 测试、而图27和图28中为15k Ω 上拉电阻。
但我们可以使用 I2C (SCL 和 SDA)设置 VCOM、而不使用 SCL-S
当不使用 SCL-S 时、应如何设置 SCL-S 连接?
可以打开还是 应该是上拉寄存器?
此致;