Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ31710 您好!
是的、我需要对输出进行动态控制、但 TPSM84A21 不足以满足我的需求、因为我需要输入为12V 的直流/直流、电流输出为10[A]、输出电压范围至少为0.6V 至5.5V。
我如何获取它?
能否使用 LM31710并实现输出电压动态控制的应用手册?
提前感谢、
Amos