This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:输出电压动态控制

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772481/lmz31710-output-voltage-dynamic-control

器件型号:LMZ31710

您好!

是的、我需要对输出进行动态控制、但 TPSM84A21 不足以满足我的需求、因为我需要输入为12V 的直流/直流、电流输出为10[A]、输出电压范围至少为0.6V 至5.5V。

我如何获取它?

能否使用 LM31710并实现输出电压动态控制的应用手册?

提前感谢、

Amos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以使用 LMZ31710、并且可以动态更改输出电压。

    请参阅应用手册 SNVA709: