主题中讨论的其他器件: BQ25882
大家好、
我在数据表中找不到 BQ25700A 电池充电过程、您能 为我提供电池充电过程吗? 它是否与我在 BQ25882数据表中找到的以下波形类似?
谢谢
此致
刘丽莲
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lillian、
此充电器没有特定的涓流充电电流。 客户可以对其进行编程。 预充电电流限制为384mA:
在预充电期间、BATFET 以线性模式或 LDO 模式工作(默认 REG0x12[2]= 1)。 对于2-4节电池、
在 REG0x3E ()中、此系统被调节至最小系统电压并且预充电电流被钳位在384
mA 对于单节电池、预充电至快速充电阈值为3V、预充电电流钳位在
384mA。 然而、BATFET 保持在 LDO 模式运行、直到电池电压高于最小系统电压
电压(~3.6V)。 在3V 至3.6V 的电池电压范围内、快速充电电流被钳位在2A
谢谢、
Khalid