This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:电池充电过程

Guru**** 1382570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ25882
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166877/bq25700a-battery-charging-process

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: BQ25882

大家好、

我在数据表中找不到 BQ25700A 电池充电过程、您能 为我提供电池充电过程吗? 它是否与我在 BQ25882数据表中找到的以下波形类似?

 

谢谢

此致

刘丽莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lilian、

    请参阅以下内容:

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    感谢您的回复。

    此致

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid,

    您能为我提供涓流电流的值吗?   

    谢谢  

    此致

    刘丽莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    此充电器没有特定的涓流充电电流。 客户可以对其进行编程。 预充电电流限制为384mA:

    在预充电期间、BATFET 以线性模式或 LDO 模式工作(默认 REG0x12[2]= 1)。 对于2-4节电池、
    在 REG0x3E ()中、此系统被调节至最小系统电压并且预充电电流被钳位在384
    mA 对于单节电池、预充电至快速充电阈值为3V、预充电电流钳位在
    384mA。 然而、BATFET 保持在 LDO 模式运行、直到电池电压高于最小系统电压
    电压(~3.6V)。 在3V 至3.6V 的电池电压范围内、快速充电电流被钳位在2A

    谢谢、
    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khaild、

    感谢您的回复。

    此外、我想知道端接电流值吗? 还是使用看门狗计时器来终止充电?

    谢谢  

    Lillian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    该器件上没有终端电流寄存器。 通过发出 CHARGE_INHIBIT 等命令、由主机控制器终止充电。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的回复、我答对了!

    此致

    Lillian