请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25300 你好。
我使用电池充电 IC BQ25300。
电路图如图所示。
尽管通过 Vset 连接电阻器将充电电压设置为4.2V、但实际电池充电电压为4.15V、充电完成后立即降至4.12V。
我想知道原因是什么。
谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.