This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25300:BQ25300充电电压问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167686/bq25300-bq25300-charge-voltage-issue

器件型号:BQ25300

你好。

我使用电池充电 IC BQ25300。

电路图如图所示。

尽管通过 Vset 连接电阻器将充电电压设置为4.2V、但实际电池充电电压为4.15V、充电完成后立即降至4.12V。

我想知道原因是什么。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否说电池端子电压为4.15V?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错。 电池端子电压为4.15V。

    但当使用其他商用电池充电器充电时、电压为4.2V。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.充电器 IC 感应 BAT 引脚电压并控制充电过程。 如果 BAT 引脚和电池端子之间存在压降、则电池端子电压可能会更低。  

    2. 电池 通常具有内部电阻。 在充电终止后、电池端子电压下降是正常现象。

    谢谢、

    宁。