This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:在启动期间可从 VDD 引脚汲取多少电流

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771616/ucc28780-how-much-current-can-draw-from-vdd-pin-during-start-up

器件型号:UCC28780

您好!

我发现 UCC28780的 Vdd 引脚在启动期间被钳位至~2.6V。 原因是 Vdd 产生的 IC 消耗约为2mA。

有人可以建议如何解决此问题? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该 IC 能否在启动期间与 UCC28780分开偏置? 请在您的设计中展示 UCC28780和该 IC 的偏置电路、以便我们提出建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下图。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 VCC 电路? 您可以增大 VCC 电路输出电流吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在启动期间、Vcc 被限制在~2.6V。 我认为 UCC28780的 Vdd 无法提供足够的电流。
    那么、您能否估算 UCC28780提供的电流大小?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在启动期间、VDD 外部的总电流、如 VDD 电容等、可根据第17页的数据表公式(7)进行计算。 如果您提供电路和组件值、我们可以帮助您计算或检查结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈、Hong。
    根据公式、Vth=1.2V、Rds=1k、Rsws=200 Ω、因此 Isws=1mA。
    是否可以通过任何方法将 Isws 增加至~3mA? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该公式显示了 Isws 可能的方法。 从 UCC28780 ISws 获取更多电流的方法是没有其他的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现额定电压较高的耗尽模式 MOSFET、Vgth 较高。 也许我可以选择一个具有更高 Vgth MOSFET 的器件。
    TI 有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Isws 的绝对最大额定值为5mA。 此外、应考虑耗尽型 MOSFET 的输出电容和体二极管反向恢复、同时适当钳位、不会对 HVG 引脚和 SWS 引脚施加过应力。