请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 您好!
我发现 UCC28780的 Vdd 引脚在启动期间被钳位至~2.6V。 原因是 Vdd 产生的 IC 消耗约为2mA。
有人可以建议如何解决此问题? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.