请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 主题中讨论的其他器件: UCC28056、
我们将使用您的 IC UCC28180、 在数据表中、它表示它具有无负载调节的突发模式功能。
但是、数据表未提供足够的有关突发模式的信息。
我们有一个 PFC、设计为390V、开关频率为100kHz。 在空载时 、我们可以连续看到100kHz 的栅极驱动脉冲。
在我看来、IC 没有突发模式。
您会向我们提供有关 UCC28180突发模式功能的更多信息吗?