This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180突发模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28056, UCC28180EVM-573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770354/ucc28180-ucc28180-burst-mode

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC28056

我们将使用您的 IC UCC28180、 在数据表中、它表示它具有无负载调节的突发模式功能。

但是、数据表未提供足够的有关突发模式的信息。

我们有一个 PFC、设计为390V、开关频率为100kHz。 在空载时 、我们可以连续看到100kHz 的栅极驱动脉冲。

在我看来、IC 没有突发模式。

您会向我们提供有关 UCC28180突发模式功能的更多信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lorenzo Madariaga、
    感谢您对该器件的关注。
    我已通过电子邮件向该部件的设计人员发送了您的问题、并将很快返回给您。
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lorenzo Madariaga、
    为了在轻负载条件下调节输出电压、降低了功率需求(VCOMP)。
    这将降低 ICOMP 引脚上的电压振幅。 一旦此电平降至斜坡振荡器的最小电平以下、则不会生成 PWM 输出。 只有当功率需求非常低时才会发生这种情况、并且您的应用中可能有足够的固定负载来防止这种情况发生。 固定负载包括输出感应分压器电阻器等。
    这种"突发模式"仅用于确保在真正的空载条件下可实现输出调节。
    不应将其与 UCC28056等器件上的突发模式相混淆、后者旨在在整个输入电压范围内提供良好的轻负载效率和待机功耗。
    我希望这会有所帮助。
    Joe leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    非常感谢您的回答。 我查看了 UCC28056、它在极轻负载时具有自动频率降低功能、可在空载时进一步降低功耗。 但是、对于 UCC28180、我们有模拟评估模块 UCC28180EVM-573、并将其开关频率编程为100kHz。 该 EVM 在100kHz 时的空载功率为1.7W。 您能否为我们提供有关其突发模式功能的更多详细信息、例如其空载功耗及其限制?

    此致、

    Lorenzo Madariaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lorenzo、

    UCC28180没有用于提高效率和降低空载功耗的轻负载特性。 UCC28180是一种较旧的设计、突发模式功能仅与轻负载或空载时的调节有关。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回答。 这澄清了 UCC28180的限制。 因此、我认为这是一种较旧的设计、具有传统的 CCM、在这种模式下、如您所述、突发模式与轻负载下的调节相关。

    此致、

    Lorenzo