主题中讨论的其他器件:LMR33640、
您好!
我是 PSpice 的初学者。 我想知道 如何找到这样的 海FT 值

我只有这些信息、但在我的计算机中找不到。

您知道如何将此组件放置在原理图中吗? 我使用此组件进行了文件仿真、但当我尝试自己进行仿真(熟悉 PSpice)时、什么也不起作用。
感谢你的帮助
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我是 PSpice 的初学者。 我想知道 如何找到这样的 海FT 值

我只有这些信息、但在我的计算机中找不到。

您知道如何将此组件放置在原理图中吗? 我使用此组件进行了文件仿真、但当我尝试自己进行仿真(熟悉 PSpice)时、什么也不起作用。
感谢你的帮助
此致
e2e.ti.com/.../2577.33640_5F002D00_5V_5F00_0.zip
您好!
谢谢您、现在 我可以使用 LMR33640获得+5V 和-5V、但当我想要使用相同的+12V 电源(由电池供电)时、无法对该电路进行仿真。
此致
PS:请参阅本附文
您好!
首先、我制造5V 电路、它正常工作。 在我对 IBB 执行相同的操作以具有-5V 电压后、它可以正常工作。 之后、我使用同一接地将两个电压(+5V 和-5V)一起执行。 在我希望只有一个 与实际情况相对应的电源(我只有+12V 来自电池)之后。 在这里、它会在一段时间后开始仿真、仿真将使用之前的错误消息停止。
我不明白它来自哪里? PSpice 中是否可能出现错误?
此致
您好!
是的、有 LMR33640EVM、请参阅此处的链接(https://www.ti.com/tool/LMR33640EVM)
请考虑阅读有关 EVM 降压转换器到反相降压转换器转换的链接应用手册(https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf)
此致、
Jimmy