This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640EVM:如何导入或查找组件

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640, LMR33640EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167453/lmr33640evm-how-to-import-or-find-a-component

器件型号:LMR33640EVM
主题中讨论的其他器件:LMR33640

您好!

我是 PSpice 的初学者。 我想知道 如何找到这样的 海FT 值

    

我只有这些信息、但在我的计算机中找不到。  

您知道如何将此组件放置在原理图中吗? 我使用此组件进行了文件仿真、但当我尝试自己进行仿真(熟悉 PSpice)时、什么也不起作用。  

感谢你的帮助

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以单击器件和 CLTR+C、将 LMR33640 PSPICE OPJ 和 CLTR+V 中的"参数化"电感器复制到项目 OPJ 的原理图窗口中、它应该起作用。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试一次、但没有任何作用(我不知道错误来自哪里、可能有几个错误)。 但为什么不在我的项目中导入组件,以便我知道它们的确切位置?
    因为实际上我在这个地方不知道  

    或者在我收到但我不知道它在哪里的库中?

    此致

    Yann Do

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、我认为只需从 LMR33640 PSPICE 文件开始并在此文件基础上进行构建可能会更容易。

    这样、您就拥有了开关转换器的有效 PSPICE 模型、其周围的其他组件应该可以与基本模型配合使用。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2577.33640_5F002D00_5V_5F00_0.zip

    您好!

    谢谢您、现在 我可以使用 LMR33640获得+5V 和-5V、但当我想要使用相同的+12V 电源(由电池供电)时、无法对该电路进行仿真。

    此致

    PS:请参阅本附文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我用2个屏幕截图完成了上一封邮件:  

    您是否知道它的来源?

    感谢你的帮助

    此致

    Yann Do

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    您是否曾尝试单独对其进行仿真、例如在一个中进行正常降压操作、在一个中进行反相降压操作?

    您是否能够使用较低的输入电压电源同时仿真两个电路?

    我自己从未这么做过、但我想知道将 U2 (降压)的返回端绑定到 U1的 GND (反相降压)是否会导致一些仿真问题。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我制造5V 电路、它正常工作。 在我对 IBB 执行相同的操作以具有-5V 电压后、它可以正常工作。 之后、我使用同一接地将两个电压(+5V 和-5V)一起执行。 在我希望只有一个 与实际情况相对应的电源(我只有+12V 来自电池)之后。 在这里、它会在一段时间后开始仿真、仿真将使用之前的错误消息停止。

    我不明白它来自哪里?  PSpice 中是否可能出现错误?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我完成了上一条消息:

    具有2个单独的电源、但接地相同

     

    我有+5V 和-5V

    逻辑上、如果我有单个电源、它应该可以工作。 没有理由。 我花了很多时间、必须快速找到项目的解决方案。 你有什么想法吗? 查找另一个电路示例。 从电池电压获得对称电压是非常经典的做法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有采用 LMR33640EVM 的评估板? 从+12V 电压获得+5V 和-5V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、有 LMR33640EVM、请参阅此处的链接(https://www.ti.com/tool/LMR33640EVM)

    请考虑阅读有关 EVM 降压转换器到反相降压转换器转换的链接应用手册(https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf)

    此致、

    Jimmy