请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2695 尊敬的先生。
我的 IC LM2695有一些问题,请参阅随附的 PDF。
输入电压为24V,
一些测量。
引脚9上的电压为 7V,输出电压为0.4V
引脚8处的电压应为多少。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.