This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2695:LM2695

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771596/lm2695-lm2695

器件型号:LM2695

尊敬的先生。

我的 IC LM2695有一些问题,请参阅随附的 PDF。
输入电压为24V,
一些测量。
引脚9上的电压为 7V,输出电压为0.4V
引脚8处的电压应为多少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为您需要某种纹波注入电路、如该 EVM 所示。
    www.ti.com/.../snva147a.pdf

    您还看到 SS 引脚上有电压吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    SS 引脚上为0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SS 引脚上的电压应至少为几伏左右。
    由于您具有 VCC 电压、因此请检查 PCB 引脚上的 SS 电容器是否未短接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ephraim、

    至少有两个问题。 如 Arief 所述、LM2695是一款恒定导通时间滞后关断时间转换器。 它需要 VFB 上的一些纹波电压、因此需要使用电解电容器。 对于您的开关频率和电感器、您需要与 C31串联约.66欧姆。 或者、您将需要设计合适的纹波注入电路。

    其次、引脚7上的 SS 电压不是0V。启动时、您应该会看到 SS 引脚上的线性斜升至大约2.5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    正确,SS 引脚由于焊料过多而短接至 GND。

    谢谢