请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61236P 大家好、
我们的客户希望使用 Vin=4.7V 来实现 TPS61236P 的5V 输出。
根据数据表、它请求0.6V 间隙。
当输入电压太接近输出电压时会发生什么情况?
谢谢
请求
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.