This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:当 TPS61236P 的 VIN 太接近 Vout 时会发生什么情况

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771978/tps61236p-what-will-happen-when-vin-of-tps61236p-too-close-to-vout

器件型号:TPS61236P

大家好、

我们的客户希望使用 Vin=4.7V 来实现 TPS61236P 的5V 输出。

根据数据表、它请求0.6V 间隙。

当输入电压太接近输出电压时会发生什么情况?

谢谢

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiquille、

    最大 VIN 应低于 Vout 0.6V、以保持输出电压良好调节。 当 Vin 接近但仍低于 Vout 时、该器件可能过早进入直通运行、当 Vin 低于阈值并具有迟滞时、该器件会存在。 在直通操作中、升压转换器停止开关并保持整流开关打开、因此输入电压可以通过外部电感器和内部整流开关传递到输出。 输出电流能力变得更低、并且受到重新认证开关的预充电电流限制 ILIM_PRE 的限制。
    客户应用的负载电流是多少?