工具/软件:Code Composer Studio
我将 BQ34z950用于我的应用、作为 BMS。 当我在 PACK 引脚上提供唤醒信号以打开充电 MOSFET 时。 栅源极电压仅为2.2V、MOSFET 开始加热。
这是我的原理图。 请就此提供帮助。
MOSFET Q2和 Q8会变热。
Aman。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我将 BQ34z950用于我的应用、作为 BMS。 当我在 PACK 引脚上提供唤醒信号以打开充电 MOSFET 时。 栅源极电压仅为2.2V、MOSFET 开始加热。
这是我的原理图。 请就此提供帮助。
MOSFET Q2和 Q8会变热。
Aman。
这里还有几个校正。
a) CHG 引脚和 MOSFET 工作正常。 Q1和 Q3 Vgs = 10V。
b)如果我移除 MOSFET Q2和 Q8、Vgs = 15V。 我在电池组上施加的电压相同。 如果我将 MOSFET Vgs = 2.2V。 MOSFET 会发热很多(在输出负载为1A 时、5秒内达到100摄氏度)
c)我已连接4节串联电池、每节电压为4.2V、因此电池电压为16.8V。
D)如果我移除了 PACK 引脚上的电压、DSG MOSFET 会关闭。
任何建议我做了些什么、我如何解决。
此致、
Aman。
尊敬的所有人:
如果需要将任何位设置为工作、任何人都能帮助我吗? 我在充电模式下连接它、而不是打开 MOSFET。 请帮助!!!!!!
帮助!!! 这是所有 SBS 命令的读取值。
e2e.ti.com/.../Command-Values-Read.pdf
帮助!!!!!!!!!!
此致、
Aman。