This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ34Z950:关于 Bq34z950充电 MOSFET

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770268/ccs-bq34z950-regarding-bq34z950-charging-mosfet

器件型号:BQ34Z950

工具/软件:Code Composer Studio

我将 BQ34z950用于我的应用、作为 BMS。 当我在 PACK 引脚上提供唤醒信号以打开充电 MOSFET 时。 栅源极电压仅为2.2V、MOSFET 开始加热。

这是我的原理图。 请就此提供帮助。

MOSFET Q2和 Q8会变热。

 此致、

Aman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里还有几个校正。

    a) CHG 引脚和 MOSFET 工作正常。 Q1和 Q3 Vgs = 10V。

    b)如果我移除 MOSFET Q2和 Q8、Vgs = 15V。 我在电池组上施加的电压相同。 如果我将 MOSFET Vgs = 2.2V。 MOSFET 会发热很多(在输出负载为1A 时、5秒内达到100摄氏度)

    c)我已连接4节串联电池、每节电压为4.2V、因此电池电压为16.8V。

    D)如果我移除了 PACK 引脚上的电压、DSG MOSFET 会关闭。

    任何建议我做了些什么、我如何解决。

    此致、

    Aman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不会完全导通 FET。 请在 此处查看图8、assets.nexperia.com/.../PSMN0R9-25YLD.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batt:

    感谢您的回复。 很抱歉、但我知道 FET 升温的原因是 Vgs。 但它由 BQ34z950提供。 如何解决此问题。

    此致、

    Aman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您连接的 Q8错误。 这用于反向充电器连接、将其移除或正确连接、您就可以了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Batt:

    Q8只是为了减少并联 MOSFET Q2和 Q8上的 RDS。
    我还在删除它之后进行了检查。 删除此项后无效。

    此致、
    Aman。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    如果需要将任何位设置为工作、任何人都能帮助我吗? 我在充电模式下连接它、而不是打开 MOSFET。 请帮助!!!!!!

    帮助!!! 这是所有 SBS 命令的读取值。

    e2e.ti.com/.../Command-Values-Read.pdf

    帮助!!!!!!!!!!

    此致、

    Aman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您知道、您是可以的。 您还处于快速充电状态、因此我想这是一个硬件问题。 我将与我们的系统工程师确认、并在2天或更短时间内通知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Batt:

    终于让这个 BQ34z950工作了 我只需在 Manufacturer Access 中发送 IT enable (0x0021)命令。 非常感谢。

    此致、
    Aman。