Other Parts Discussed in Thread: INA180, TLV760
主题中讨论的其他器件:INA180、
您好!
我必须说、我对 TLV76050稳压器非常不满意。 从未想到 TI 会有这么糟糕的稳压器。 我有几个组件损坏、原因是其中的几个稳压器在加电期间在已开启电源的情况下出现电流。 电源为线性电源、输出纯净的24V 电压。 下游器件 AD5551和 LED 的功耗约为16mA。 这完全符合该稳压器的正常运行规格。 然而、尽管如此、稳压器仍决定输出24V 电压、大部分输出为上电状态、但在正常运行期间也会出现故障。
但是、这款稳压器已经花费了四个昂贵的 AD5551芯片和其他部件、以及带有迷人和提升焊盘的电路板。 首先、如果稳压器断电、我通过 INA180将一些电流从感应电阻器输出到5V 电源轨。 更改了设计、使用了一个没有电流感应功能的设计、只使用了一个由 AD5551供电的器件、没有任何器件与共享相同5V 电压轨的其他电压接触。 但简化的设计也会失败、并且会加电。 这似乎是一个时间和机会问题、与您使用的电源及其清洁程度或负载无关。
我注意到、我不是唯一对 TLV760系列有问题的人。 我知道 TI 会将问题归咎于用户、设计、电源、甚至不能识别。 我期待这件事。 认为这是一个没有解决办法的投诉。 我敢肯定、TPS70950在这些设计中绝不会失败。 相反、我执行了一些包含 TLV76050和触摸传感器的板。 这些都尚未制作、但可能会失败。 作为预防措施、我也已经更改了该设计、因为我不想让触控按钮出现故障。
我得到了价值100美元的零件损坏补偿也是不错的、但我甚至不是这样问。 我的建议:只需将此部件从市场中取出。 至于我、我已经从我的设计中清除了这个器件。 我对 TI 器件的信任受到严重损害。 幸运的是、我作为一个设计的电子产品的声誉并未受损、因为我很早就检测到了这一点(故障似乎很常见、尽管似乎没有任何原因或方法来引发故障。
对于用户、请勿使用此稳压器或同一系列中的任何其他稳压器! 如果您知道我的意思、那么便宜的零件会变得昂贵、这是另一种情况。
此致、Samuel Lourenço