This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:TLV76050在几个上电周期后会灾难性地燃烧并损坏组件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180, TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770794/tlv760-tlv76050-burning-catastrophically-after-a-few-power-up-cycles-and-damaging-components

器件型号:TLV760
主题中讨论的其他器件:INA180

您好!

我必须说、我对 TLV76050稳压器非常不满意。 从未想到 TI 会有这么糟糕的稳压器。 我有几个组件损坏、原因是其中的几个稳压器在加电期间在已开启电源的情况下出现电流。 电源为线性电源、输出纯净的24V 电压。 下游器件 AD5551和 LED 的功耗约为16mA。 这完全符合该稳压器的正常运行规格。 然而、尽管如此、稳压器仍决定输出24V 电压、大部分输出为上电状态、但在正常运行期间也会出现故障。

但是、这款稳压器已经花费了四个昂贵的 AD5551芯片和其他部件、以及带有迷人和提升焊盘的电路板。 首先、如果稳压器断电、我通过 INA180将一些电流从感应电阻器输出到5V 电源轨。 更改了设计、使用了一个没有电流感应功能的设计、只使用了一个由 AD5551供电的器件、没有任何器件与共享相同5V 电压轨的其他电压接触。 但简化的设计也会失败、并且会加电。 这似乎是一个时间和机会问题、与您使用的电源及其清洁程度或负载无关。

我注意到、我不是唯一对 TLV760系列有问题的人。 我知道 TI 会将问题归咎于用户、设计、电源、甚至不能识别。 我期待这件事。 认为这是一个没有解决办法的投诉。 我敢肯定、TPS70950在这些设计中绝不会失败。 相反、我执行了一些包含 TLV76050和触摸传感器的板。 这些都尚未制作、但可能会失败。 作为预防措施、我也已经更改了该设计、因为我不想让触控按钮出现故障。

我得到了价值100美元的零件损坏补偿也是不错的、但我甚至不是这样问。 我的建议:只需将此部件从市场中取出。 至于我、我已经从我的设计中清除了这个器件。 我对 TI 器件的信任受到严重损害。 幸运的是、我作为一个设计的电子产品的声誉并未受损、因为我很早就检测到了这一点(故障似乎很常见、尽管似乎没有任何原因或方法来引发故障。

对于用户、请勿使用此稳压器或同一系列中的任何其他稳压器! 如果您知道我的意思、那么便宜的零件会变得昂贵、这是另一种情况。

此致、Samuel Lourenço

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    很遗憾、您的应用遇到了问题。  请了解、我们请求有关应用程序的更多信息是调试过程中的一个关键而常见的步骤。  这不是为了推卸责任、而是为了帮助尽快解决任何问题、以便我们的客户能够继续开展项目。

    考虑到这一点、我们将请求一个多通道范围热电图、其中显示输入电压、输出电压和可能的输出电流、以便我们能够在您的应用期间更好地了解这些电源轨之间的关系、从而帮助解决应用问题。  尤其是、我们希望在启动和关断期间都能看到这些电源轨。  有助于简化调试过程的其他信息将是一个部分原理图、其中显示了用于线性稳压器的任何输入和输出电容器以及任何其他组件(电阻器、二极管)。

    借助其他信息、我们可以帮助调试应用并提供解决问题的建议。  在某些情况下、可能需要对线性稳压器在应用中的使用方式进行一些调整、而在其他情况下、建议使用不同的线性稳压器。  在其他情况下、可能是测试方法会产生意想不到的结果、例如电源(发现问题的是电源、而不是我们的电源)。  在所有情况下、我们都将通过提供的数据尽最大努力提供支持。

    请在下面找到我们关于客户退货政策/程序以及故障分析政策/程序的陈述:

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我对我的牧场很抱歉。 我已经通过在电容器之前使用一个与输入串联的22R 电阻器来解决这个问题。 这是由所用电缆引起的电感尖峰引起的。 现在看来工作正常。

    此致、Samuel Lourenço