This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63036:输入电压范围

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63036, TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768984/tps63036-input-voltage-range

器件型号:TPS63036
主题中讨论的其他器件: TPS63060

您好!

我想使用 TPS63036降压/升压转换器将3V 至6V 输入范围转换为5V 输出。 我使用两节3 V 纽扣电池作为 VTG 源。

如果将6V 输入作为转换器的输入提供、其范围为1.8V 至5.5V、但绝对最大输入电压为7V、是否正常

该配置是否稳定。

如果不是、请建议使用类似器件。

谢谢、

Ameya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ameya、

    最大工作条件仅为应力额定值、对于这些条件下的器件功能运行或者任何其它超出建议工作条件下的功能运行、在此并未说明。 此外、长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    请查看 TPS63060。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ameya:

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳