请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63036 主题中讨论的其他器件: TPS63060
您好!
我想使用 TPS63036降压/升压转换器将3V 至6V 输入范围转换为5V 输出。 我使用两节3 V 纽扣电池作为 VTG 源。
如果将6V 输入作为转换器的输入提供、其范围为1.8V 至5.5V、但绝对最大输入电压为7V、是否正常
该配置是否稳定。
如果不是、请建议使用类似器件。
谢谢、
Ameya