This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:禁用时、输出端的电压非零

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769166/tps7a45-non-zero-voltage-at-the-output-when-disabled

器件型号:TPS7A45

您好!

我的 LDO TPS7A4501有问题。 原理图如下图所示。 SHDN 引脚连接到具有集电极开路输出的隔离器。 使用这些连接和电阻时、输出电压大约为0.5V、但我需要大约0V 的电压。 如何解决此问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miroslav、

    为了帮助调试、请提供一个具有输入电压、输出电压和 V/SHDN 的多通道范围热解决方案。 这种多通道范围有助于我们更好地了解电压轨之间的关系。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    范围如下。 第一张图片是 SHDN 处于低电平状态、第二张图片是 SHDN 处于高电平状态。

    感谢你能抽出时间。

    Miroslav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miroslav、
    感谢您提供的范围。 您是否有负载连接到 Vout 引脚? 您能否提供缩小范围以捕获从正常模式到关断模式的输出电压转换? 了解 Vout 在电容器(C121)放电时衰减的时间会有所帮助。 设置为关断模式后、0.5V 输出电压是否保持"永久"、或者最终下降至0V? 请注意、此器件没有内部下拉电路。

    此致、
    Chibto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miroslav、
    由于这已经是一周没有回复、我假设这个主题已解决。 如果不正确、请随时再次发布。

    此致、
    Chibto