This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 平衡两节14.8V 电池

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769444/balancing-two-14-8v-batteries

主题中讨论的其他器件:BQ29209

你好

我们的应用需要两节外部14.8V 锂离子电池串联。  

我们正在寻找避免过度放电的解决方案。 两个电池的 SOC 可能非常不同。 电池是相当大的100Wh 至300Wh 电池、用于专业摄像机。 功耗为15A 标称值。

电池是从外部充电的、我们无需担心充电问题。

我们正在寻找器件建议和解决方案建议。 TI 有一些电池平衡解决方案、这些解决方案是否适合用于电池?

/Morten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morten、

    另一方面、我认为我们包含电池平衡功能的现有产品在这种情况下不会很好地发挥作用。  我们的大多数器件将测量单个电池并进行计算/控制平衡、但在这里、您的"电池"每个为14.8V、超出了这些器件的电池输入 ADC 范围。

    一种方法是在每个电池和我们的现有器件之间插入一个电路、将14.8V 除以4、然后为器件上的电池输入提供分压电压。  您可以使用一个连接 到 bq29209的简单运算放大器电路来实现此目的、bq29209是一款支持两节电池应用的自动电池平衡的简单器件。

    然后、您需要额外的电路将 bq29209的平衡决策/控制反映回电池。  这变得越来越复杂、但我已经根据这个想法在附加的图像中绘制了一个快速方法。  实际平衡电流将流经100欧姆电阻器、可以调整这些电阻器的大小以提供您要使用的平衡电流电平。

    备用方法是将电池电压数字化并在 uC 中开发您自己的平衡方案、并通过该方案控制电池中的平衡电流。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Terry!!

    我们正在对此进行布线。

    /Morten