你好
我们的应用需要两节外部14.8V 锂离子电池串联。
我们正在寻找避免过度放电的解决方案。 两个电池的 SOC 可能非常不同。 电池是相当大的100Wh 至300Wh 电池、用于专业摄像机。 功耗为15A 标称值。
电池是从外部充电的、我们无需担心充电问题。
我们正在寻找器件建议和解决方案建议。 TI 有一些电池平衡解决方案、这些解决方案是否适合用于电池?
/Morten
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我们的应用需要两节外部14.8V 锂离子电池串联。
我们正在寻找避免过度放电的解决方案。 两个电池的 SOC 可能非常不同。 电池是相当大的100Wh 至300Wh 电池、用于专业摄像机。 功耗为15A 标称值。
电池是从外部充电的、我们无需担心充电问题。
我们正在寻找器件建议和解决方案建议。 TI 有一些电池平衡解决方案、这些解决方案是否适合用于电池?
/Morten
您好、Morten、
另一方面、我认为我们包含电池平衡功能的现有产品在这种情况下不会很好地发挥作用。 我们的大多数器件将测量单个电池并进行计算/控制平衡、但在这里、您的"电池"每个为14.8V、超出了这些器件的电池输入 ADC 范围。
一种方法是在每个电池和我们的现有器件之间插入一个电路、将14.8V 除以4、然后为器件上的电池输入提供分压电压。 您可以使用一个连接 到 bq29209的简单运算放大器电路来实现此目的、bq29209是一款支持两节电池应用的自动电池平衡的简单器件。
然后、您需要额外的电路将 bq29209的平衡决策/控制反映回电池。 这变得越来越复杂、但我已经根据这个想法在附加的图像中绘制了一个快速方法。 实际平衡电流将流经100欧姆电阻器、可以调整这些电阻器的大小以提供您要使用的平衡电流电平。
备用方法是将电池电压数字化并在 uC 中开发您自己的平衡方案、并通过该方案控制电池中的平衡电流。
谢谢、
Terry