This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:关于监控 MPS 标准

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769364/tps23880-about-monitoring-mps-standard

器件型号:TPS23880

请让我确认 TPS23880的监控 MPS。

下图描述了 PoE 标准、我想知道"监控 MPS"功能。

上述功能是始终监控还是特定的计时?  

我认为监控 MPS 流程如下、对吗?

⇒PSE 电源接至 PD 后、PSE 会立即开始监控 MPS 电流。

如果 MPS 电流小于4.5mA 或6.5mA、或超过 TMPS+TMPDO 时间、PSE 电源将停止。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    您的理解是正确的。 PSE 会持续监控电流。 当电流降至阈值以下时、MPS 计时器(TMPDO)启动。 如果电流在超时前一直低于阈值、PSE 会关断端口。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Penn-San

    感谢您的回复、

    有关 TMPDO 计时器之后的其他问题;
    当电流持续低于并且 TMPDO 超时时时、TMPS 是否会监控 Ihold?

    我想知道下面哪种关断模式。
    ①Immediately μ s TMPDO 超时
    在 TMPDO 超时后、Δ t 到②Need 的周期

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    为了使 PSE 端口保持开启状态、电流必须高于阈值的时间必须长于 TMPDO + TMPS。 我认为 TMPS 是一个固定值(典型值为2.5ms、最大值为3ms)。 器件设置计时器的方式不应影响应用级别。 请参阅下面的数据表注释。

    此致、

    一分钱