请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23880 请让我确认 TPS23880的监控 MPS。
下图描述了 PoE 标准、我想知道"监控 MPS"功能。
上述功能是始终监控还是特定的计时?
我认为监控 MPS 流程如下、对吗?
⇒PSE 电源接至 PD 后、PSE 会立即开始监控 MPS 电流。
如果 MPS 电流小于4.5mA 或6.5mA、或超过 TMPS+TMPDO 时间、PSE 电源将停止。
此致、
Satoshi