This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:电池不充电

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769350/bq24620-battery-does-not-charge

器件型号:bq24620

我有一个使用 bq24620设计的定制板、用于为一对锂离子电池充电。

 bq24620似乎没有为电池充电。  我从数据表中获取了以下条件列表。  原理图与数据表第9.2节中的参考设计基本相同。

8.3.6启用和禁用充电
在启用充电之前、以下条件必须有效:


- CE 为高电平。
:绑定到 Vref。 为3.3V

-器件未处于 VCCLOWV 模式。
:未定义 VCCLOWV 模式;但是,VCC 引脚为11.8V

-设备未处于睡眠模式(即 VCC > SRN)。
:SRN 为6.96V,低于 VCC,因此设备不应处于睡眠模式。

- VCC 电压低于交流过压阈值(VCC < VACOV)。
:VCC 远小于31伏的 VACOV

-初次上电后完成30ms 延迟。
:充电不会开始,无论系统的安装时间如何。

- REGN LDO 和 VREF LDO 电压处于正确的电平。
:REGN 为6.1V
:VREF 为3.3V

-热关断(TSHUT)无效。
:设备不显示为“热”。 外壳顶部为26C

-未检测到 TS 故障。
:TS 引脚为1.6V
:VTS 不是在电压方面定义的,但工作设计示例会产生反向

 Tcold 为2.43V
此电压为1.33V

STAT 和 NPG 引脚均为3.3V (连接至3.3V 上拉电阻)。

ISET 电压为0.2V

电池电压为6.95V

10m Ω 感应电阻器上的电压为零(电池既不充电也不放电)

VFB 的电压为1.51V

上部 MOSFET 的栅极和源极为6.95V

为什么 bq24620不尝试为电池充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Steven、

    您能否提供电路板原理图? 您提到过它与应用图类似。 我想知道有什么不同。

    您通过电阻分压器将 VBATREG 设置为什么?
    您能否测量感测电阻两端的充电电流电压?
    您能否测量 VFB 电压?
    您的 ISET 电压是多少?

    对于 TS、似乎充电器异常关闭或处于 TS_WARM 状态。 这是 TS ~ 48%VREF 的位置。 根据您对 ISET 问题的回答、这会使电流减少8倍、这可能很重要。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中找不到 VBATREG、但 VFB 连接中的电阻器应在 VFB 引脚上提供1.8V 电压、电池上的电压为8.4V。

    最初的 POST 表示检测电阻器上的电压为零。

    最初的 POST 表示 VFB 电压为1.51V

    最初的 POST 表示 ISET 电压为0.2V。

    电源适配器应为12V、但如果意外插入24V 电源、我们需要承受这种电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Steven、

    对于 JEITA、我仍然怀疑充电器处于 T_warm 状态。 您可以尝试两种方法:

    1) 1)强制 TS 引脚上具有更高的电压、以脱离 TWARM 条件。

    2) 2)设置更高的 ISET 电压、使充电电流略高。 它的电流被设定为1A。 在 TWARM 中、充电电流= ICHARGE/8 = 125mA。 终止阈值设置为 ICHARGE/10 = 100mA。 这可能太近、不方便使用、可能会促使充电器提前终止。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天我看到您的评论时、更改了 TS 引脚。  TS 引脚现在处于1.98V、这是 Vref 的60%、应处于正常充电范围的中间。  这对系统的工作方式没有任何改变。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Steven、

    我们将需要开始捕获波形。 您能否在尽可能靠近引脚的位置获取 PH、BAT+和 VCC 节点的波形。 对于 VBAT、这将查看 SRN 电压。


    此致、
    Joel H