请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2596 您好!
我尝试在硬件中测试芯片 LM2596-ADJ 的线路瞬态性能、因此尝试提供较大的输入阶跃(从5V 到15V)。 我使用的是基本的 Keysight 仪器(波形发生器、电源和示波器)。 您能建议采用哪种方法来实现如此大的步进吗? 使用我的电流仪器、我无法使用我所使用的设备生成这样的波形。
谢谢、
Rik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.