This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:无法在硬件中测试线路瞬态

Guru**** 2550490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770036/lm2596-unable-to-test-line-transient-in-hardware

器件型号:LM2596

您好!

我尝试在硬件中测试芯片 LM2596-ADJ 的线路瞬态性能、因此尝试提供较大的输入阶跃(从5V 到15V)。 我使用的是基本的 Keysight 仪器(波形发生器、电源和示波器)。 您能建议采用哪种方法来实现如此大的步进吗? 使用我的电流仪器、我无法使用我所使用的设备生成这样的波形。

谢谢、

Rik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为正常函数发生器无法提供 LM2596运行所需的电流。
    如果您的电源是可编程的、则您可能能够根据您的 dv/dt 速率使用您的电源进行编程。
    或者、您也可以使用2个电源并使用二极管或配置(一个电源设置为5V、另一个电源设置为15V)

    谢谢
    -Arief