请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54425EVM-608 您好!
我正在使用 EVM、但没有任何焊盘来在控制环路中放置一个小电阻器、从而通过增益/相位分析器测试稳定性。
因此、我焊接在电阻器上的方式可能会导致连接不良。 插入并加电后、我注意到输出电压和电流降至0V、并发现电感器的输入通过连续性测试对地短路。
更换电感器并固定控制环路连接后、一切都重新正常工作。
可能发生了什么情况? 电感器是否超过其最大额定值?
谢谢、
Kevin