This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54425EVM-608:在运行期间控制环路断开时会发生什么情况?

Guru**** 1392600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769606/tps54425evm-608-what-happens-when-the-control-loop-is-broken-during-operation

器件型号:TPS54425EVM-608

您好!

我正在使用 EVM、但没有任何焊盘来在控制环路中放置一个小电阻器、从而通过增益/相位分析器测试稳定性。

因此、我焊接在电阻器上的方式可能会导致连接不良。 插入并加电后、我注意到输出电压和电流降至0V、并发现电感器的输入通过连续性测试对地短路。

更换电感器并固定控制环路连接后、一切都重新正常工作。

可能发生了什么情况? 电感器是否超过其最大额定值?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "电感器输入"是否意味着 SW 节点? 如果器件可以再次工作、似乎没有 IC 损坏、因此不应对地短路。
    由於农历新年假期,当局可能会延迟作出回应。 感谢您的理解!

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    新年快乐!

    是的、SW 节点。 该器件工作正常、因此不会损坏 IC。

    我对这里的电感器是如何损坏的很好奇。 您知道原因吗?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    嗯、我认为器件处于某种保护状态、例如 OVP。 您可以参阅数据表中有关 OVP 的说明。 当器件检测到过压事件时、它将关断高侧 MOSFET 并导通低侧 MOSFET (这种保护行为在直流/直流转换器中相当正常)。 这就是您观察到 SW 对 GND 短路的原因。

    此致、

    Hao