This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:DCDC4未出现#39;t START

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769410/tps65218d0-dcdc4-don-t-start

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: TPS65218

您好!

我使用 TPS65218D0RSL 为 AM4376BZDND100供电。 我们生产10个原型板、在6个板上、DCDC4不会启动。 TPS 由5V 电源供电、我无法测量这里的压降。 电源轨 LDO1、DCDC3正确启动。 电路板上没有解决问题的快捷方式(我将3V3电源平面与 DCDC4分离、并连接外部电源、它正常工作)。 过去、我们对 TPS65218也有类似的问题、即 NRND、认为这些问题可以通过新版本解决。 TPS65218D0和 DCDC4是否存在任何已知问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DCDC4上的建议输出电容为47uF、数据表第12页上的可接受范围为40-100uF。

    数据表第3页上的简化版原理图显示了一个额外的100nF 电容器、还建议滤除更高频率的噪声。

    是 TPS65218D0的 DCDC4上没有已知问题。 TPS65218 (-B1器件)的问题已在器件的-D0版本中得到解决。

    您需要测量示波器上的 DCDC4输出电压、以便我进一步调试问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您提供此信息。 今天我找到了原因。 启动期间 DDR 线性稳压器出现问题。

    此致、
    Felix