Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS65218
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65218D0 主题中讨论的其他器件: TPS65218
您好!
我使用 TPS65218D0RSL 为 AM4376BZDND100供电。 我们生产10个原型板、在6个板上、DCDC4不会启动。 TPS 由5V 电源供电、我无法测量这里的压降。 电源轨 LDO1、DCDC3正确启动。 电路板上没有解决问题的快捷方式(我将3V3电源平面与 DCDC4分离、并连接外部电源、它正常工作)。 过去、我们对 TPS65218也有类似的问题、即 NRND、认为这些问题可以通过新版本解决。 TPS65218D0和 DCDC4是否存在任何已知问题?