This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562219A:TPS562219A 开关频率

Guru**** 2517370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770021/tps562219a-tps562219a-switching-frequency

器件型号:TPS562219A

大家好、

当输入电压= 15V、输出电压= 5V、输出电流= 0.32A 时、我对 TPS562219A 的开关频率有疑问。

当我使用 WEBENCH 时、开关频率显示为741kHz。 测试结果显示了相同的值。  

我想知道开关频率与输入和输出条件之间的关系。

您能告诉我如何确定导通时间的典型值吗?

数据表显示了 Vin = 12V、Vo = 1.05时的导通时间、如下所示。

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshi、
    典型频率为650kHz。 该值会因输入/输出电压而异。 请参阅数据表的图7和图8。 它们显示了与输入/输出电压的关系。
    您可以根据 TON=Vout/(Vin*freq)计算导通时间。
    BRS、
    Edwin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、
    感谢您的快速回复。
    在这种情况下(Vin = 15V、Vout = 5V)、开关频率可能约为650kHz、因为当 Vin = 15V、Vout = 6.5V 时、频率为660kHz、如图7所示。
    您能告诉我它有何不同之处?

    此致、
    Yoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshi、
    您是否意味着频率为何在不同的输入和输出电压下会发生变化?
    BRS、
    Edwin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    不是、我的意思是图形显示、当我的客户处于(Vin=15V、Vout=5V)状态时、开关频率将大约为650kHz (或更低)。  

    但是、WEBENCH 结果和基准测试结果的开关频率为740kHz。 该频率比我预期的高。 这是正确的行为吗? 我想知道有什么不同。

     

    此致、

    Yoshi