This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56528:关于测量 VFB

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770082/tps56528-about-measuring-vfb

器件型号:TPS56528

您好!

 

关于 TPS56528上的 VFB、我的客户提出了一些问题。

他们尝试测量 TPS56528 EVM 上的反馈电压(VFB)、但当 VFB 引脚被触摸示波器测试探针时、

输出纹波变得很大。

 

我使用 TPS56528 EVM 确认了这种行为。 (FB 电阻器针对3.3V 输出进行了修改。)

当接触 VFB 引脚测试探针时、输出纹波会变大。

(纹波:18 -> 182mVp-p、输出:3.346 -> 3.4158V)

 

・Ω 测量 SW、输出(纹波)


 

・测量 SW、输出(纹波)和 VFB

设备似乎无法正确控制。


 

 

我尝试将测试探头连接到每个 GND (AGND/PGND)、但两个结果相同。

 

(问题)

(1) TPS56528拓扑为 DACP2 (具有纹波注入的恒定导通时间)。

因此、我认为 VFB (纹波电平)将受到测试探针(阻抗:1Mohm)的影响

并且输出纹波变得很大。

我的理解是正确的? 我们能否测量 TPS56528上的 VFB?

请给出一些评论吗?

 

(2)根据数据表、描述了 VFB 特性。(图8。)

请告诉我们您是如何测量 VFB 的?

 


 

此致、

TAO 2199

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、
    1、是的、你是对的。 请尝试使用足够短的接地线。
    2、通过进入测试模式来测试数据。
    BRS、
    Edwin。