请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59208F 主题中讨论的其他器件: TLC59108
大家好、
我想向您询问 TLC59208F 中的电路保护和 WDT 功能。 您能回答以下问题吗?
1) 1)该器件集成了哪种保护或错误检测电路来实现输出?
例如、短路检测和 LED 开路检测。
2) 2)您能否更详细地解释 WDT 函数的行为? 数据表中没有足够的信息来了解行为。 WDT 何时开始计数? WDT 计数器到达 WDT 周期后会发生什么情况?
此致、
Saito